This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:原理图检查

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371982/tps51200-schematic-check

器件型号:TPS51200

工具与软件:

您好

您能帮助检查下面的 TPS51200 原理图和任何需要调整吗,谢谢

e2e.ti.com/.../1070.AMD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    对于 TPS51200:

    • 确保 EN 上显示的值不高于 VIN。  
    • 如果预期 VOSNS 迹线较长、或 VO 上的 ESR 大于2m Ω、则建议在 VOSNS 和 VO 之间添加一个 RC 滤波器。
    • 休息看起来不错。

    谢谢。
    字段