This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:该器件的工作原理

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370252/ucc39002-how-does-this-device-work

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件:UCC29002

工具与软件:

团队好,

您能 解释一下器件的工作原理吗?  是否有任何幻灯片或您可以分享的答案?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,  

    除了 UCC29002数据表中的信息外、UCC29002产品文件夹中还列出了多个应用手册和帮助文件、网址为: https://www.ti.com/product/UCC39002#tech-docs  

    请仔细阅读这些。  

    此致、
    乌尔里希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich,

    1、如果两个电源并联、一个电源因故障而无输出、另一个电源能工作吗? 负载共享 IC 此时的行为是怎样的?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    如果两个电源通常将电流50/50共享到一个负载、那么当一个电源出现故障时、如果另一个电源能够提供100%的负载电流、则另一个电源仍然可以正常工作。  必须假定故障模式不会使公共 Vout 总线过载。  

    假设每个电源都可以单独提供至少100%的最大负载电流。  然后、在正常共享期间、它们将电流分成大约50/50。  哪个负载共享控制器是领导者和跟随者无关紧要。  因此共享将大致相等。  

    假设最高电源发生故障;然后、其输出电流变为零、其电流检测电压变为零。 电流放大器输出将低于负载共享(LS)总线电压、发生故障的 PSU 的负载共享控制器将使其 ADJ 电流达到最大 、尝试增大其相应故障 PSU 的 Vout 以提供更多电流、但这不成功(因为 PSU 已发生故障)。

    同时、剩余的底部电源将经历一个到100%负载电流的负载阶跃。  它将经历 瞬态 Vout 压降、并根据其正常瞬态响应恢复。  由于电流增大、其相应的负载共享控制器将自动成为负载共享领导并提高负载共享总线(LS 总线)的驱动水平、但不会影响工作 PSU 的 Vout 反馈。   

    此致、
    乌尔里希