This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022:与 LM5022相似的器件采用相同的芯片工艺?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5022, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371794/lm5022-lm5022-similar-parts-to-the-lm5022-from-the-same-silicon-process

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5157、LM5122

工具与软件:

我打算从我继承的传统基准设计中替换 LM5022。 TI 是否有任何更新/替代的 PWM 控制器采用与 LM5022相同的半导体器件工艺?

我正在寻找:

-可提供升压转换器同步开关的控制器,无需使用外部半桥驱动器

-电流模式控制

-外部补偿

-可变开关频率

-用于 OrCAD PSPICE 或 LTSpice 的 SPICE 模型

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natan、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    目前、我们正在制造异步对流器、例如 LM5157/58。
    但我们尚未提供任何具有内置半桥的同步转换器。
    借助内置 FET、转换器的功率级别没有更多的灵活性。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的答复。 对于使用外部开关提供同步开关的控制器、情况如何? 我看到 TI 对这些器件有一些选择、但其中是否有任何一种采用与 LM5022相同的半导体芯片工艺制造?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natan、

     抱歉、但是我们的同步升压控制器都没有使用与 LM5022完全相同的流程。  
    目前、LM5122正在接近尾声(但仍有所不同、因为这是一个高于100V 的高压过程)。
    但是、该器件正在进行重新设计、最终将使用更新的流程由后继路由器替换。  

    此致
    哈利