This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:TPS25942A 的原理图审阅

Guru**** 2533100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372011/tps25942a-schematic-review-for-tps25942a

器件型号:TPS25942A

工具与软件:

大家好、E2E 团队:

请帮助我查看 TPS25942A 的原理图和硬件设置。

条件:

VIN (正常)=12V

ILimit=1.18A

V (OV)= 13.25V

V (UV)=10.85V

此外、我有以下附件希望与 TI 协商:

[1] nFLT 和 PGOOD

  我想 将这两个信号连接到 MCU。 由于 MCU 的电源域、我将1.8V 用于 这两个信号。 可以吗?

[2]北京赛车 pk10

   我不确定该信号能否直接连接到 MCU 的 ADC 引脚。 如果可能发生这种情况、则 必须重新计算 Rimon 电阻器值。

  在本例中、 V (IMONmax)为1.8V?

Br、

卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casper:

    原理图看起来很好。  

    是的、1.8V 可用作这两个信号的上拉  电阻器、并且必须调整 Rimon 电阻器的大小、从而将 IMON 的最大电压限制为1.8V

    Br、

    勒凯什