This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65145:频率约为5kHz 的纹波

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367545/tps65145-ripples-with-frequency-around-5khz

器件型号:TPS65145

工具与软件:

我们使用"TPS65145"给 DMD 加电。 我们仅使用 TI 的参考设计。 我附上了 TI 的参考设计供您参考。 我们观察到一个可闻噪声、该噪声来自 TPS65145中的升压转换器的输出。 我们的研究表明、升压转换器的输出存在频率约为5kHz 的纹波。 可闻噪声非常明显、如果您能对其进行验证并提供相应的解决方案、那就太好了。  

谢谢再见  
汉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    似乎您没有成功粘贴链接、能否重试? 如果您也可以分享波形、将会有所帮助。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我分享这些波形供您参考。  

    Br

    R·蒙贾尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    黄色和绿色波形都是交流和直流耦合下的升压输出电压吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、绿色表示交流耦合、黄色表示直流耦合。  

    Br

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    如何增加输出电容有助于提高?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我认为增加输出电容没有多大帮助。 我已经尝试在升压转换器的输出上放置负载。 基本上、我使用了不同大小的电阻器(具有适当的额定功率)作为负载。 我观察到在特定负载后、噪声开始降低。 我没有它的波形。 您可以测试它一次。 在我们的设计(这基本上是 TI 的设计)中、我们只有有限负载。 我随附一个 PDF 文件供您参考、其中包含 TI 的参考设计。 可能是您可以使用 TI 的评估套件进行测试。

     e2e.ti.com/.../dlplcr65evm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    您能否捕获 TPS65145 SW 节点的波形? 该纹波可能是由轻负载模式引起的。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我将在 SW 节点上附加捕获的波形。 黄色波形表示直流耦合、绿色波形表示交流耦合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    您可接受的纹波是什么? 我会看它是否可以改进。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    可接受的纹波范围不如相关的可闻噪声那么重要。 有嗡嗡声不断发出。 我们需要消除这种可闻噪声。  

    Br  

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    您是否也了解了电感器电流的波形? 首先、我们需要确认该噪声是来自电感器还是输出电容器。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    遗憾的是、我没有电感器电流的波形、无法测量它。  

    Br

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    您能大致检查噪声来自哪里吗? 电感器还是输出电容器?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    电感器的一端连接到 SW 引脚、我已经为它提供了波形。 其次、输出电容器波形是具有纹波的波形、我最初发布了该波形。 请使用 TI 的评估板来了解问题所在。  

    关于

    罗汉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    遗憾的是、我没有参考设计板、但我可以尝试在 TPS65145EVM 上重现此纹波问题。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    好极了。 我们将等待您的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    如果同时有新发现、请告诉我、谢谢。

    Br

    帕特里克