This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907UVX-2.5/NOPB-抗剪强度测试报告

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355996/lp5907-lp5907uvx-2-5-nopb-shear-strength-test-report

器件型号:LP5907

您好!

客户 希望要求 TI 进行剪切测试、因为他们必须研究断开 BGA 焊球所需的力。 这是可能的申请吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jolin:

    我将给我们熟悉这个测试的工程师发送一封邮件。 可能需要一个星期以上的时间才能获得我们掌握的任何信息,但无论如何,我会在一周结束前向你提供最新情况。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stephen、期待您的最新动态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jolin:

    我与另一位经理沟通过、我打算将此话题转给另一位能够更好地为您提供帮助的工程师。  他们将于周一返回办公室。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen 和所有人,期待您的最新消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI-er、您好、给我们提供什么建议吗? 寻求反馈的客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI-er、好、我们有什么最新动态吗? 寻求反馈的客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jolin;

    是的、 芯片抗剪强度是工艺的一部分、采样大小 为每批次5wfr、 每批次5pf。 已找到   所有超过规格限值的各种芯片抗剪强度结果。