This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060:再充电检测阈值不起作用

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371466/bq25060-recharge-detection-threshold-not-functioning

器件型号:BQ25060
主题中讨论的其他器件:BQ51013

工具与软件:

尊敬的 TI:

问题 :当使用5.0V 直流电源充电时,电池会成功充满电,但当电池放电时,再充电检测阈值将不会触发。

背景 :我们为同一产品的两个不同型号使用同一个电路板。 一个 型号通过 Qi WPT 协议进行无线充电、另一个型号通过5.0V 直流电源进行有线充电。

电路 :我目前正在同时使用 BQ51013和 BQ25060这两款芯片,  为我们的电池供电产品提供无线和有线充电选项。 BQ51013会创建一个 Qi 无线电源传输接口(在组装 R41时选择、未组装 R42时选择)、并接受有线直流充电输入 ( 组装 R42时选择、 未组装 R41)。 BQ25060芯片与我们的电池组(1S2P 锂离子、5200mA)直接连接。 电路图。 BQ25060配置为向电池提供1.0A 的充电电流、系统也从电池获取电力(即系统的其余部分没有单独的电源路径-原理图网络"VDD_BAT_IN"。  

预期行为 :无论是无线充电还是有线充电,我都希望电池充满电,然后停止充电。 如果我将产品留在无线充电 TX 板上、或者如果我将产品插入5.0V 直流电源、我希望在产品从电池中消耗其待机电流时电池电压会缓慢降低。 根据 BQ25060数据表、我预计充电将根据"V_RCH"充电检测阈值触发、该阈值在-0.13V 和-0.065V 之间变化。 我认为这是指当电池电压降至4.07–4.135V 之间时会触发充电。 因此、最终结果将是电池电压在4.20V 和4.07V 之间升高和下降、因为它会再次充电、放电和再充电。

观察到的行为 :使用无线充电,一切都如上所述。 使用有线充电时、充电功能绝不会触发-即电池(从0% SOC 开始)首次成功充电、然后放电(由于电路其余部分的待机电流消耗)、直到再次变为0%。 在某个时刻、系统达到如此低的电压、以至于它会关断、然后再次触发充电。

来自我们的产品测试人员的意见: "您告诉我、该产品需要10小时才能从0%充满电至100%。 我在周末充电、产品告诉我电池电量仅为20%!"

问题 -请您检查我们的原理图,并评论这种行为,看看我们是否可以更改任何东西来获得所需的再充电行为?

感谢你能抽出时间。

电路原理图(仅限功率级):

无线 充电电池的电压曲线、清楚地显示了电池电压在4.20V 和4.07V 之间的上升和下降(蓝色迹线。 忽略红色迹线)-即纠正行为:

有线 充电电池电压曲线 显示电池电压上升 到~4.20V (100% SOC)、然后下降到再充电检测阈值以下(最低应该是4.07V)-例如错误行为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还意识到我的电池电压不是一直充电到4.20V。 相反、它达到~4.13V。 您能否评论一下、原因何在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS 网络应由 LDO 电源轨(范围为4.7V 至5.1V)偏置。 客户使用3.3V 进行偏置。请进行此更改、然后查看是否看到改进。 尝试再充电时、温度电路可能被触发、这就是充电不会再次发生的原因。

    请仔细检查该测量值、50 mA 的 IOUT 处的 VBAT (REG)可低至4.16V。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike、我们将在接下来的一周内试用这款产品。