This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:瞬态电流负载响应

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370509/tps54561-q1-transient-current-load-response

器件型号:TPS54561-Q1

工具与软件:

大家好、 TPS54561-Q1上的快捷器件。 我的负载有一点噪声、在200-500ms 内、电流会以高达2A 的增量反弹。 稳压器可以很好地处理这一点、但我仍然看到高达+/-400mV 的电压轨上的纹波响应、我想知道为了最大程度地减小这个基本上是瞬态阶跃响应纹波、需要对设计的最佳部分是什么? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    这可能是由于执行测量的方式所致。  为了获得实际的输出电压纹波、必须在测量设置期间尽可能地减小测量环路。  我建议您阅读 TI 应用手册《 如何测量纹波以获得更好的设计结果

    即使在正确测量之后仍然遇到问题、我建议您分享输出电压纹波、电感器电流/ILOAD 波形 和 TPS54561-Q1器件原理图。  

    谢谢。

    新屋市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nitya、这些测量来自非常接近于转换器输出的 ADC、因此我们不会因为您提到的应用手册中的测量误差而产生噪声。 当此噪声电流负载不存在时、导轨非常干净并稳固。

    这是5V 电压轨(紫色)和电流曲线(橙色)的图。 您可以看到电流波动很大、因此5V 的瞬态尖峰高达5.4V。 正是这些尖峰我们要尽量减少。 由于某种原因、它们始终处于高侧、在5V 以下我们似乎没有看到类似的尖峰。

    这是我们的原理图、您可以看到我们的输出端已经有大电容。 对于调整这个针对噪声电流负载的瞬态响应来大大减少5V 电压轨上基本上过冲、您有什么建议吗? 添加更多输出电容还是增加开关电感是我们的最佳选择? 或者、我们可以通过控制环路频率补偿做些什么吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    感谢您的图和原理图。 我刚刚更新了设计 Excel 文件、以便能够优化补偿值、从而获得更好的时间响应。 根据设计、COMP 值已经过优化、可实现更好的时间响应。 如果仍然为更高的 FCR 优化 Comp 值、则相位裕度将减小、不建议这样做。
    我已附上我所使用的 Excel 文件、请仔细阅读、如果您有任何疑问、请告诉我。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS54561-design-calculation.xls

    我仍然觉得问题与 ADC 测量有关。 最好的方法是探测输出电容器两端的输出电压。 但是、如果您对 ADC 测量精度非常有信心、唯一的方法是将输出电容值增大到更高、并相应地调整补偿值、从而解决该问题。

    谢谢。
    新屋市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitya 太棒了、非常感谢您提供的 Excel 文件。 我将做一些更多的工作来确认 ADC 不会使事情恶化。