This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:设计确认

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, TPS552872, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371296/tps61175-design-confirmation

器件型号:TPS61175
主题中讨论的其他器件: TPS552872LM25118

工具与软件:

大家好、

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我使用过 WEBENCH 电源设计器、因为我的要求如下:

  1. 9-18V 直流输入和我需要18V 直流输出
  2. 输出电流范围为5mA 至200mA

我对 TPS61175很感兴趣、因为我喜欢 webench.ti.com/.../SDP.cgi 这里的设计所示的封装、BOM 数量和价格

我在这些仿真的基础上提出了以下问题:

  1. 未显示低于20mA 输出电流的效率-可以消耗该电流还是更低? 或者是否有固定的最小输出电流要求?
  2. 如果我在输入端使用18V、输出仍将是18V 正确吗?

 

感谢你的帮助。

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您与我们联系。

    1.该器件没有满足最小输出电流要求、在轻负载条件下、可在 PFM 模式下工作。

    PFM 的效率计算很困难、这可能就是 Webench 无法显示效率的原因。

    2.当 Vin 接近 Vout 时,由于最短导通时间限制,输出电压将不稳定。

    输出纹波将非常大、因此不建议这样做。

    3.如果需要18V 输入电压至18V 输出电压、建议使用降压/升压转换器、如 TPS552872。

    TPS552872数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    感谢您的答复。

    我发现有些奇怪、当我的 Vin 输入电压范围为9V 到18V 时、WEBENCH 电源设计人员建议了这种升压转换器-为什么呢? 因为它看起来有点不可靠?

    1.我也找到了 LM25118升压降压器件-这也能用吗? 但遗憾的是、BOM 数量有点高(30pcs)。

    2.或者-我建议一个不同的解决方案。 我的直流输入是9V、12V 或18V。 我想添加一个升压转换器、使其仅在输入电压为9V 时工作。 当输入电压为12V 或18V 时、我想绕过升压转换器、仅输出输入电压(12V 或18V)。 您能否推荐适用于此目的的电路?

    感谢你的帮助。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    1.我认为它 犯了一个错误。 从18V 至18V 的转换将是奇数的。

    2. LM25118同样是 Buck-Boost,很适合。

    但它使用外部 MOSFET 和二极管、这会占用更多空间并节省更多成本。

    3.目前我们没有在18V 下具有旁路功能的此类器件。

    一种方法是在18V 的输入电压下关断器件  、因此上部二极管可以成为自然旁路。

    另一种解决方案是我们的设计器件 TPS61388-Q1、它将在明年实现 RTMed、对于客户来说可能太晚了。

    此致、

    费格斯