This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176M:是否可以将 BIAS 引脚悬空以启用充电?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176M, BQ25176J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370283/bq25176m-may-bias-pin-be-floated-to-enable-charging

器件型号:BQ25176M
主题中讨论的其他器件: BQ25176J

工具与软件:

尊敬的专家:

数据表中显示、建议通过10k 电阻器将 BQ25176M 的 BIAS 引脚接地、以启用充电。 但是、这将使电池产生38uA 的泄漏电流。 我对这种设计感到好奇:通过 MOSFET 将偏置连接到 GND、通过关断 MOSFET 启用充电、通过导通 MOSFET 禁用充电? (客户不需要监测电池温度。)

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    对于 BQ25176M、需要10k 偏置电阻器。

    但电流将仅从输入端消耗、而不是从电池消耗。  无输入时的电池泄漏电流将为350nA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的回复。 但数据表仅指定了 VBIAS 的低阈值、无高阈值。  

    我很好奇、25176M 的芯片是否实际上与25176M 相同、但 TS 温度是否在25176J 中调整? 例如、当 BIAS 悬空后、器件将停止充电?

    如果25176J 上发生同样的情况? (TS 偏置电流仅从输入端汲取。)

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John  

    施加输入电压后、从 TS 引脚流出的 BQ25176M 偏置电流通常为38uA。 电流范围为36.5uA 至39.5uA。  

    该电流仅从输入端汲取。  

    BQ25176M 和 BQ25176J 是同一器件系列中的类似器件。

    BQ25176J 将支持 NTC、用于对高温、温热、凉爽和冰冷的温度进行监控。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    是的、我完全理解数据表中的这一点。 让我感到困惑的是、为什么 BQ25176M 需要10k 至 GND、而不具有电池温度检测功能? 数据表指定了 VBIAS_EN 阈值、65mV 至85mV、我的理解是、只要 VBIAS > 85mV、器件就会启用、不是吗? 如果是、我认为可以省去 BIAS 引脚上的10k 电阻器。

    谢谢!

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    抱歉、需要10k 下拉电阻。  BIAS 引脚仍有一些 TS 电路、将导致断路配置问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。