请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 工具与软件:
我正在使用 TPS82130 MicroSIP 封装的阻焊层限定(SMD)焊盘图案。 但是、此 SMD 焊盘图案与电路板所需的间隙0.2mm 不兼容。
是否可以将 SMD 焊盘布局下的铜缩小0.025mm、或通过互换铜和阻焊层开孔使其成为 NSMD 焊盘布局?
您能推荐选项吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.