This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:是否有办法检查 bq76952在电流检测方面是否可靠?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370726/bq76952-is-there-a-way-to-check-if-the-bq76952-is-reliable-for-current-sensing

器件型号:BQ76952

工具与软件:

你好。
我想询问 bq76952的功能。

bq76952是否可以识别电流检测输入值异常并激活 PF 或保护功能?
例如、当过流保护设置值为20A 时、
在正常情况下、通过识别20A 激活保护功能、但如果应识别为20A 的电流会因外部因素而被识别为19A、
是否有函数可识别电流检测值中的错误​​并执行 PF 或保护操作?

感谢您一如既往地提供友好的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seongcheon,

    该器件具有多种 PF 和保护功能(均在 TRM 中列出)、但不是您需要的功能。

    这在这里似乎是一个奇怪的测试用例。 该器件将根据 SRP/SRN 引脚上的电压进行响应、应在此点过滤噪声、以获得准确的测量值。  

    如果您希望具有多个保护情况、以防万一、这是可能的。 提供 OCD1/2/3、所有这些阈值和延迟均可调整为不同的值和延迟。

    OCD1/2是基于比较器的电流保护、而 OCD3是基于数字的保护、这意味着它将基于数字化 CC1电流进行保护。  

    由于这些是不同类型的保护并且您需要一定程度的冗余、因此您可能会将 OCD1和 OCD3设置为相同的保护值、以便每个保护都独立检查电流、确保在应有保护时提供保护。  

    此外、您可以将 OCD 2设置为不同的阈值和延迟、例如、您可以将其设置为18A、其延迟时间比 OCD1长得多。

    我们还有以下常见问题解答、解释了 OCD1/2/3与 SCD 之间的区别、这可能很有用:

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    那么、bq76952采用什么算法来测量感应电阻器的两端并将接收到的值转换为电流?
    我是否会通过将测得的电压值除以内部校准的电阻值来将测得的电压值转换为电流?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seongcheon,

    对于基于比较器的电流保护(OCC/OCD1/2和 SCD)、此部件查看引脚的电压来做出电流保护决策、您将在这里看到保护的单位为 mV。  

    对于基于数字的保护 OCD3、它将查看报告的数字化 CC1值并将其用于保护决策、以用户放大器为单位。 电流计算由 BQ76952自动完成、默认设置为使用1m Ω 的感应电阻器。 如果使用不同阻值的电阻、则必须更改电流校准值、如所述 第 4.12节电流校准 TRM

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙