This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:高级配置中的受电方 PDO 设置、仅适用于20V/5A/100W 受电方

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750EVM, TPS25750, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368867/tps25750evm-sink-pdos-setting-in-advanced-configuration-for-20v-5a-100w-sink-only

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750、TPS25751、 TPS25751EVM

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在使用 USB PD 适配器评估 TPS25750EVM。 他们希望 TPS25750EVM 仅在功率接收器中运行、尤其是仅在20V/5A/100W 功率接收器中运行。
他们希望 TPS25750D 在连接 Type-A 转 Type-C 电缆(VBUS=5V)、通过 Type-C 电缆连接9V PD 适配器或通过 Type-C 电缆连接15V USB PD 适配器时关闭电源路径(PPHV)。
当仅通过 Type-C 电缆连接20V USB PD 适配器时、他们希望 TPS25750D 打开电源路径(PPHV)。

对于这种仅20V/5A/100W 接收器的要求、它们如何在 TPS25750 Application Customization Tool 的高级配置中设置接收器 PDO?

似乎我们无法在受电方 PDO1的 number valid PDO = 1下设置5A 和20V。
在数量不足有效 PDO = 2时、我们可以设置灌电流 PDO2处的5A 和20V。  
这是否符合其所需的规格?

您能否向我展示一个满足客户要求的高级配置、受电方 PDO 设置示例?

*我看到了以下主题、要求客户 在 TPS25750EVM 上尝试从二进制文件"20V_5A_PDO.bin"中删除"闪存至器件"。 但 TPS25750EVM 也具有15V 电压、而不仅仅是20V 电压。 并且他们在  TPS25750 Application Customization Tool 上写入 TPS25750EVM 后无法看到配置寄存器设置。
是否可以通过任何方法在从二进制文件闪存到器件之后查看配置寄存器设置?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267621/tps25750evm-pdos-in-advanced-configuration-not-working/4839423?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS25750EVM#4839423

请向我展示一个 满足客户要求的高级配置和受电方 PDO 设置示例。
谢谢你。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    按以下方式总结客户要求:

    - TPS25750D 仅在20V/5A/100W 下运行仅功率接收模式。
    - TPS25750D 当连接 Type-A 转 Type-C 电缆(VBus=5V)、9V PD 适配器通过 Type-C 电缆或15V USB PD Adaptor Type-C 电缆时,关闭电源路径(PPHV)。

    - TPS25750D 仅通过 Type-C 电缆连接20V USB PD 适配器时,打开电源路径(PPHV)。

    1.连接 Type-C 连接器后、电源路径(PPHV)保持关闭。
    PD 协商并确认来自供电方的供电是匹配的。
    3-1. 电源匹配时、电源路径(PPHV)会开启并为下一级供电。
    3-2. 电源此时不匹配、电源路径(PPHV)保持关闭、不会为后续级供电。
    *客户希望 TPS25750D 自行做出3、3-1或3-2规格的决定。

    客户正在安全模式下通过 ADCIN1=ADCIN2=0来评估 TPS25750EVM。

    请向我展示一个 满足客户要求的高级配置和受电方 PDO 设置示例。
    谢谢你。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koshi、您好!

    感谢您联系 E2E!

     客户使用 TPS25750而不是 TPS25751的原因是什么?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin San:

    请向我展示一个 高级配置设置示例、即满足客户要求的受电方 PDO 设置。

    我知道 TPS25751是 TPS25750的新版本。 但是、当客户开始评估和测试 USB PD 纯接收系统时、TPS25750EVM 可作为免费样片提供、但 TPS25751EVM 不能作为免费样片提供。 TI.com 商店中 TPS25751DREFR 的库存非常有限、我认为它不适合客户制造其原型板。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San:

    请查看我的评论:

    对于此仅适用于20V/5A/100W 接收端的要求,如何在 TPS25750 Application Customization Tool 的高级配置中设置接收端 PDO?

    您不能只执行一个100W 可变合约。 PD 规范要求所有电力输送产品支持5V 3A PDO、无论其最大能力如何。

    - TPS25750D 仅在20V/5A/100W 下运行仅功率接收模式。
    - TPS25750D 当连接 Type-A 转 Type-C 电缆(VBus=5V)、9V PD 适配器通过 Type-C 电缆或15V USB PD Adaptor Type-C 电缆时,关闭电源路径(PPHV)。

    - TPS25750D 仅通过 Type-C 电缆连接20V USB PD 适配器时,打开电源路径(PPHV)。

    1.连接 Type-C 连接器后、电源路径(PPHV)保持关闭。
    PD 协商并确认来自供电方的供电是匹配的。
    3-1. 电源匹配时、电源路径(PPHV)会开启并为下一级供电。
    3-2. 电源此时不匹配、电源路径(PPHV)保持关闭、不会为后续级供电。
    *客户希望 TPS25750D 自行做出3、3-1或3-2规格的决定。

    [/报价]

    到目前为止、我认为 TPS25750D 仅支持内部电源路径。 我将与小组核实这些请求的可行性。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin San:

    我们理解"您不能只做一个100W 可变合约。 PD 规范要求所有电力输送产品支持5V 3A PDO、无论其最大能力如何都是如此"。

    请查看下面随附的文件、
    客户在 NUMBER VALID PDOs=2、灌电流 PDO1=5V/3A 和灌电流 PDO2=20V/3A (目标设置=20V/5A/100W)设置下测试了多个 USB Type-C PD 适配器。 但是、TPS25750EVM 在15V/3A USB Type-C PD 适配器下打开了电源路径(PPHV)、这不是它们的要求。

    e2e.ti.com/.../TPS25750EVM-Sink_2D00_Only-Configuration-Setting-Test-20240604.xlsx

    它们应该如何设置配置寄存器才能运行;
     - TPS25750D 当连接 Type-A 转 Type-C 电缆(VBus=5V)、9V PD 适配器通过 Type-C 电缆或15V USB PD Adaptor Type-C 电缆时,关闭电源路径(PPHV)。
     - TPS25750D 通过 Type-C 电缆仅连接5V 和20V USB PD 适配器时、打开电源路径(PPHV)。

    当拉电流侧电源小于或等于 Number VALID PDOs=2、灌电流 PDO1=5V/3A 且灌电流 PDO2=20V/3A (目标设置=20V/5A/100W)设置下的最大灌电流设置时、TPS25750D 是否会开启电源路径(PPHV)?

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San:

    根据 Adams 电子邮件关闭该消息。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    凯文