This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650350-Q1:对于 TPS65035000-Q1、如果 Vbuck1从外部获取3.3V 电压、为什么不提供输出?

Guru**** 2544370 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368519/tps650350-q1-for-tps65035000-q1-why-will-no-output-if-vbuck1-get-3-3v-from-outside

器件型号:TPS650350-Q1
主题中讨论的其他器件:AWRL1432

工具与软件:

大家好、

对于与 AWRL1432配对的 TPS65035000-Q1、如果 Vbuck1输出获取反向3.3V? 这是正常的吗? 原因是什么? 谢谢!

Br

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

     您的意思是"Vbuck1输出获取反向3.3V "?  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    TPS65035000-Q1的输入为5V、Vbuck1输出为3.3V、如果没有5V 输入、则没有3.3V 输出。 但是、如果我们在输入5V 之前在 Vbuck1输出端获得3.3V 电压、那么从其他地方会发生泄漏、那么 TPS65035000-Q1会禁用输出吗? 原因是什么? 谢谢!

    Br

    加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    请帮助您今天提供反馈、谢谢!

    Br

    加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

     是;TPS65035000-Q1无法 正确输出;原因是以下数据表屏幕截图中描述了 SCG 问题:

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

     我在这里复制了设计的答案:在电源序列中、SCG 似乎必须为1才能继续。  

     我的解释是:当向该器件施加 VIN 时、它会检查所有4个电源轨输出的所有4个 SCG 位、仅当所有4个 SCG 位都为"1"时、这意味着所有4个输出电压低于300mV (TPY)、然后 PMIC 开始上电;否则、PMIC 停止上电。  

    谢谢!

    菲尔