This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:BQ25618输入下拉电阻器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371711/bq25618-bq25618-input-pull-down-resistor

器件型号:BQ25618
主题中讨论的其他器件: ASH

工具与软件:

团队成员

您知道 BQ25618在这里有一个下拉电阻器吗? 什么是函数。

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如第9.2.2.2节中所示、"在升压模式下通过700 mA 进行高电流输出期间、建议在 VBUS 上使用10-kΩ 下拉电阻器、以在 Q1 RBFET 泄漏电流变高时保持 VBUS 低电平。"

    此致、

    迈克·伊曼纽尔