This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:随着放电电流的降低、RSOC 也减小。

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368327/bq27z561-r2-as-the-discharge-current-decreased-the-rsoc-decreased

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

有人能解释一下吗?

随着电流消耗降低、RSOC 急剧下降。

(电流图顶部为截止值、充电电流:在200mA 范围内)

监测计下游的系统切换到节能模式。 (约对数第700行)

如果您比较累计消耗和累积电荷、则预计 RSOC 会更高。

・为什么会出现这种轨迹?

・有什么办法防止这种情况?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/bq27z561_5F00_202405.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否还能向我提供您的 gg 文件? 此外、您是否了解了 放电结束 SOC 跳变消除文档? 此文档可能对您有所帮助。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    我已经附加了 gg 文件。

    在开始时已读取此文件。

    这不是发生此问题时获得的信息。

    "End of Discharge SOC Jump Election (放电结束 SOC 跳变消除)"谢谢。

    我已经阅读了。 似乎有一个提示,但我不确定这是否会导致答案。

    e2e.ti.com/.../bq27z561R2_5F00_Chem2151.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    查看您提供的 gg 文件、似乎您尚未完成学习循环。 这是导致此行为的可能原因。 请参阅" 成功实现学习周期"文档 。 此外、请确保您已收到足够的 chemID 匹配(您可以使用 GPCCHEM 工具 来进行此操作)、以便获得良好的匹配、您希望 DOD %误差小于3%。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    我认为学习周期已经正确完成。
    请告诉我哪里出了问题。

    GPC 报告

    e2e.ti.com/.../1817.GPC_5F00_report.txt

    创建黄金映像时的日志

    e2e.ti.com/.../ChemID_2800_2151_29005F00_make_5F00_GI.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    抱歉、似乎 QMax 和 Ra 值已成功更新、但禁用了 Impedance Track 电量监测。 请启用 Impedance Track 电量监测。 此外、您收到的 GPCCHEM 单元格报告看起来不错。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我看到过"SLUA903"。 通过将更新状态设置为02来禁用 IT 电量监测计。

    这就是我错了的地方。

    您能告诉我、写入 golden 映像文件时该执行什么操作吗?

    •  启用 Impedance Track 电量监测。

    还有其他参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅 此 E2E 主题 、了解您为何要启用 Impedance Track。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonny

    我知道可以启用 Impedance Track。

    但是、阻抗跟踪在运行期间会被禁用。

    是这样吗?

    首先、我是否需要实施一种在禁用时启用的机制?

    此外、从我在 E2E 主题中看到的内容可以看出、"当可用的数据空间减少时、

    禁用 Impedance Track。' 是否有办法始终启用 Impedance Track?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅以下取自 bq27z561-R2 TRM 的屏幕截图。  

    此致、  

    Jonny.