This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-GND:EN 引脚产生了低 EP 引脚阻抗

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371777/lp5912-ep-en-pin-developed-a-low-impedance-to-gnd-pin

器件型号:EP

工具与软件:

每天我使用的稳压器在 WSON 封装的引脚4和5之间形成了低阻抗(16欧姆)。 由于 EN 也连接到 Vin、因此这会导致电路的电源进入电流顺从状态(缓慢)并且无法为稳压器提供足够高的电压来提供5V。 从电路板上移除稳压器后、两个引脚之间的阻抗仍然测量为16欧姆。 这是此组件的已知故障模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    这不是该 LDO 的已知故障模式、是我听说的第一个故障模式。 我会审查设计中任何可能违反最大绝对值的情况。  查看所有内容:上电、稳态和断电。  通常、当器件以这种方式发生故障时、超出绝对最大值条件的情况会导致其发生故障。 我还将把 ESD 和 ESD 处理作为一种可能的故障机制进行评估。

    谢谢。

    斯蒂芬