请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EP 工具与软件:
每天我使用的稳压器在 WSON 封装的引脚4和5之间形成了低阻抗(16欧姆)。 由于 EN 也连接到 Vin、因此这会导致电路的电源进入电流顺从状态(缓慢)并且无法为稳压器提供足够高的电压来提供5V。 从电路板上移除稳压器后、两个引脚之间的阻抗仍然测量为16欧姆。 这是此组件的已知故障模式吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
每天我使用的稳压器在 WSON 封装的引脚4和5之间形成了低阻抗(16欧姆)。 由于 EN 也连接到 Vin、因此这会导致电路的电源进入电流顺从状态(缓慢)并且无法为稳压器提供足够高的电压来提供5V。 从电路板上移除稳压器后、两个引脚之间的阻抗仍然测量为16欧姆。 这是此组件的已知故障模式吗?