This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:VFB 钳位电压值

Guru**** 2504015 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370783/ucc256404-value-of-vfb-clamp-voltage

器件型号:UCC256404

工具与软件:

大家好、这是 Jongyoon、  

我目前正在设计一个具有 UCC256404的 LLC 转换器  

我对 VFB 钳位电压的值有一个问题。  

UCC256404的数据表显示、VFB 电压在达到"FB 引脚钳位电压阈值"时被钳位

我想知道 钳位电压的值。  

谢谢、此致。  

Jongyoon。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据方框图和灌电流50uA 时指定的 VFB、表示钳位为5.6V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复、但我有一些问题。  

    我正在设计 LLC 转换器、因此使用光耦合器(连接到 FB 引脚)构建隔离式反馈网络  

    在 UCC256404数据表7.3.3.2 FB 引脚电压钳位中、其内容如下所示。  

    '当 FB 引脚电压降至 FB 引脚钳位电压阈值以下时、会打开一个额外的电流源来钳制 FB 电压'  

    那么、FB 引脚钳位电压阈值是5.6V 吗?  

    换句话说,当光耦合器灌入 IFB 的电流(82uA)时, FB 引脚上的电压被钳制在5.6 V ?

    似乎有点太高了、可以再检查一下吗?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表、发现内部钳位电压为 VFB = 5.6V。 钳位电压会根据 FB 引脚消耗的电流而变化、但变化不大。  请参阅以下数据表中的信息。

    内部源 IFB 控制 FB 电压,即(IFB-Iopto)*RFB。  Iopto = 0该设计在最小开关频率下运行。

    Iopto = 82uA 该设计在最大开关频率下运行。  在所有这些条件下、FB 引脚应大致钳位在5.6V。 这是根据方框图和数据表参数计算得出的。

    此致、