This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:关于睡眠模式下 bq4050的低功耗问题

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370043/bq4050-regarding-the-low-power-consumption-issue-of-bq4050-in-sleep-mode

器件型号:BQ4050

工具与软件:

我查看了 BQ4050的规格、发现睡眠模式下(CHG 关闭、DSG 开启)的电流消耗为75uA。 该电流是芯片本身的最低功耗吗? 我注意到、正常运行的电路会产生周期性脉冲电流、因此使用万用表的实际测量显示、电路总电流至少为90uA、平均电流约为115uA。 我的电路基于为芯片提供的参考电路进行设计。 我能否进一步将功耗降低到接近75uA、甚至接近75uA?tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Javen、

    我们在数据表中得到的值是典型值。 最低功耗是监测计关断时的功耗、典型功耗为1.6微安。 有许多不同的变量可能导致更高的功耗、包括漏电流和电路中的其他器件。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, Nick Rocardo,感谢您的回复!

    我们不想进入关断模式、因为在该模式下无法进行通信。 此外、我想知道是否可以通过更改外围电路的设计来进一步降低我们从测试中获得的电流。 或者、我们现在认为的电流值是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Javen、

    您可以使用不同的外围电路来测试新设计、看看效果是否更好、我不能就此给出确切的答案。

    看到电流消耗不是太高、所以我觉得芯片没有缺陷。

    此致、

    尼克·理查兹