This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG1118:拉电流和灌电流能力 LDO

Guru**** 2327190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, TPS723, TPS7A3401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368472/reg1118-current-source-and-sink-capability-ldo

器件型号:REG1118
主题中讨论的其他器件:TPS723TPS7A3401、TPS7A30

工具与软件:

您好、先生!

希望这条消息能帮您找到所需信息、

我在下面提到了几个问题、如果您在这里提供您的意见、我们将不胜感激。

1) 1)您能否建议一些具有运行时可编程功能和启用功能的拉电流和灌电流功能的 LDO?

2) 2)您能否分享一些有关了解 LDO 拉电流和灌电流能力的文档。

3) 3)请分享一些具有负灌电流~100mA 能力的 LDO。

4) 4)您能否分享一些用于运行时程序 LDO 输出的参考设计?

提前感谢

此致、

米兰·帕雷克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan:

    我们正努力将您的请求转给 TI 内的正确团队。  您是否需要此终端稳压器之类的器件? 典型的 LDO 和线性稳压器不会灌入电流、但终端稳压器会灌入电流。

    https://www.ti.com/product/TPS51200

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的斯蒂芬:

    非常感谢您的快速支持。 实际上、我们的客户首次提出了受电稳压器的要求、因此从这个角度来看、我们是全新的。 很抱歉无法在这里判断终止调节器是否会在我们的情况下帮助我们。  

    以下是我们对高精度 LDO 的要求。

    您能否向我们提供有关我们的以下要求的 TI 推荐器件和电路参考? 您的宝贵指导将帮助我们快速前进。
    您可以向我们分享 TI 应用手册和参考设计、供我们在这方面进行内部研究。  
    LDO 1 -
    输出电压: +5VDC
    输出电流(灌电流): 100mA
    输出电流(来源): 120mA
    LDO 2 -
    输出电压: -1.5VDC
    输出电流(灌电流): 60mA
    输出电流(来源): 100mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan:

    据我所知、适合您需求的器件寥无几、我想这些器件没有任何编程功能。 设置由硬件(某些引脚上的电阻分压器)决定。

    TPS51200

    TPS51206

    TPS51116

    LP2998

    遗憾的是、我认为这些器件中的任何一个都不能同时输出正电压和负电压、也不能支持+5V。 我通常不会看到您提供的规格。 如果 LDO 团队没有建议、那么我们可能无法提供相应器件来支持特定的系统要求(尤其是在您需要实时编程时)。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的宝贵支持。  
    我们无需使用相同的稳压器器件型号输出正负电压、因此这不是问题。  

    我们将根据正负电压要求来分配单独的 LDO。 请建议具有拉电流/灌电流功能的负输出 LDO 器件型号、包括参考设计。 您可以根据以下规格考虑相同的负电源输入。

    输入电压: - 3.3VDC
    输出电压: - 1.5VDC
    输出电流(灌电流): 60mA
    输出电流(来源): 100mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    希望您已在下面收到电子邮件。

    您最早的回复将帮助我们完成零件的确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan:

    可同时灌入电流和拉取电流的 LDO 称为 DDR 终端稳压器。  它们是正调节器。  对 DigiKey 等经销商进行搜索后发现、这些稳压器具有正输入和输出选项、而不是负。

    • 标准正极 LDO 可以拉电流、但不能灌电流。  正 LDO 提供从 OUT 引脚流出的正电流(因此、拉出电流)。
    • 标准负 LDO 可以灌入电流、但不能拉出电流。  负 LDO 提供流入 OUT 引脚的负电流(因此可灌入电流。)

    我们有负 LDO、但它们不会同时灌电流和拉电流。  存在仅灌电流的选项、包括 TPS723、TPS7A30和 TPS7A3401。  您能帮助我们了解需要通过负电源轨灌电流和拉电流的应用是什么吗?

    如果没有选项(很可能)、但您仍然需要为负 LDO 灌入/拉取电流、我们可以设计一个简单的电路来帮您做到这一点、使用我们的负 LDO 灌入电流、并在条件正确时通过另一个简单的电路拉取电流。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的斯蒂芬:

    非常感谢您的宝贵支持。

    我将在这方面与我的团队进行讨论、并很快在周一与您联系。