This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:Vs (电压感测)-如何计算 RS1和 RS2的值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9638, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370863/ucc28740-vs-voltage-sense---how-to-calculate-the-values-of-rs1-and-rs2

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:PMP9638

工具与软件:

您好!

 

关于评估板、随附原理图(PMP9638)、我想了解您如何计算 R5 90.9k 的值和 R16 19.6k 的值。 我还附上了 PMP9638设计中使用的变压器数据表(750314727)。 我曾尝试使用 UCC28740数据表中的第7.3节第10页进行计算、但根据计算结果、RS1或 R5未显示90.9k 或近似值。  

VIN (RUN)= 85V、我没有使用2的平方根、因为它是直流输入。

基于变压器数据表的 NPA 为3.636

在第6.5节、第5页的电气特性中、IVSL (run)为225uA。

 

我不想费心去求解 RS2或 R5、因为我需要将 RS1的值替换为等式来求解 RS2。

对于 RS2、从电气特性表中解析所需的参数

VOVP = 4.6V

Vov = 13.8V、因为它是12V 的15%

VF = 0.88

NAS?  是20V/12V = 1.66V、辅助(20)与次级(12V)的匝数比

 

请帮助我计算 RS1和 RS2的值、因为我想在设计中使用定制变压器(已连接)、但我需要确保 RS1和 RS2的值经过良好计算。

此致、

明亮

e2e.ti.com/.../750314727.pdf

e2e.ti.com/.../TIDRBY7.PDFe2e.ti.com/.../5672.ucc28740.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明天下午还会再来的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我还在等待您的回复。

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    您可以通过以下计算方法来估算导通输入电压 VINac:RS1*NPA*Ivsrun/sqrt (2)=53Vac。 这意味着自该值之后、控制器将开启转换器。 导通电压不需要与最小 VINac (在本例中为85VAC)相匹配。 许多设计人员将较高的裕度设置为低于最小 Vinac。  

    对于 RS2、您可以使用上面显示的公式通过两个输出电压(3.3V 或12V)中的任何一个估算该值、并具有其各自的次级绕组与辅助绕组匝数比。 控制器将仅调节这两个中的一个、一旦对第二个 Vout 进行调节、则会默认对另一个 Vout 进行调节。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您的答复  

    此致、

    明亮