This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:串行数据引脚保护

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370696/tlc5971-serial-data-pin-protection

器件型号:TLC5971

工具与软件:

您好!

我正在设计一个使用 TLC5971点亮 LED 的电路板。


我将来自输入连接器的 SPI 信号输入到 TLC5971的 SDTI 和 SCKI 中、将一个与 SDTO 和 SCKO 输出串联的22欧姆电阻器连接到输出连接器中。


当 LED 在此设计中点亮时、最靠近输出连接器的 SDTO 上的电压通常会上升至2.6V、但仅输出1.6V。

该故障可能是由于连接器的带电导线插入/移除而导致的、这仅损坏了 SDTO。


我应该添加哪种电路来保护 TLC5971的信号线路?


此外、在信号线中添加 TVS 二极管是否会提供带电导线的插入和移除保护?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    实际上、TLC5971的接口不是 SPI、我们将其称为串联通信接口。 我认为不需要像 SPI 那样在它上面添加一个22欧姆的电阻器。 您能否将其删除、以查看是否仍然有问题?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的答复。
    我尝试按照您的建议移除22Ω 电阻器、但也发生了同样的情况、TLC5971的 SDTO 不再输出。 此外、该板将6个 TLC5971级联在一起、在移除22Ω 电阻器之前、只有输入端的第6个 SDTO 未正确输出、但移除22Ω 电阻后、不仅第六个 SDTO、而且第5至第1个 SDTO 未正确输出。

    这一次、当移除或插入有源导线时、TLC5971会因全彩色 LED (RGB)呈白色亮起而断开或插入、但当移除或插入有源导线时、彩虹模式或其他模式亮起时、TLC5971会熄灭。

    关于上述内容、我想知道是否有办法防止在拔掉和插入有源线时 TLC5971断开。

    此致、Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的详细反馈、请给我一些时间与我们的团队讨论、我会尽快回复您。 感谢您的耐心!

    BR、Jared