This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:布局审核请求

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, LMR51420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369276/tps54202-request-for-layout-review

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件: LMR51420

工具与软件:

您好、TI 工程师!

我希望您协助审查 TPS54202降压 IC 的5V 稳压器设计的4层 PCB 布局。 下面是原理图和布局的屏幕截图;一个版本的布局仅显示顶层(红色)和底层(蓝色)、另一个版本显示的是两个作为接地层的内层。 设计采用 Web 工作台设计。 布局是 Web 工作台生成的布局与数据表上的布局建议的组合。 其中、我使用输入电容器之间的空间将 SW 引脚路由到电感器、但不需要通过通孔向下到达底层来进行布线。 输出电容器也连接到接地层、其中 IC 的接地引脚也连接到该层。  

原理图

布局

WebBench 与数据表布局

谢谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    感谢您的联系! Bella 将在本周结束时给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Deniel

    原理图:

    添加一个0.1uF Cin、并将此 Cin 尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚放置。

    电感器:建议选择 Isat 大于器件电流限制的 L (ILIM_HS = 3.2A、如 TPS54202数据表的 EC 表中所示)

     

    布局:

    SW 节点有噪声、请保持铜平面较小。 最好保持 SW 布线短而宽。 您可以参阅 LMR51420数据表中的图9-10布局示例、该示例是 TPS54202的引脚对引脚示例。

    RL8应同时靠近 FB 引脚和 GND 引脚放置。 RL8到 GND 的布线较长。

    CL2应靠近 BST 和 SW 放置。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI、您好!

    感谢您对原理图和布局进行初始审阅。 下面是更新的原理图和布局。 请告诉我调整情况是否良好。

    原理图

    我已经在原理图中添加了一个额外的100nF 电容器 CL9。 原理图中的电感器基于我们提供的 Web 工作台设计。 我们该5V 稳压器的最大输出电流仅为0.5A。 这就是我们的电感器为2A 额定电流和2.05A 饱和电流的原因。 我们是否仍需要饱和电流高于器件电流限制的电感器?  

    更新了布局

    我遵循了图9-10中的 LMR51420数据表布局指南和 LMR51420 EVM 布局

    CL9和 CL6输入电容器更靠近输入引脚

    2. VIN 的宽度是否足够。 VIN 的宽度影响了 SW 引脚多边形形状

    3. RL8现在 通过接地层 和 FB 引脚更靠近 GND 引脚

    4. BST 电容器 CL2现在位于底层、可缩短布线时间。 因为它已经在底层、我是否应该将它移到更靠近 SW 引脚覆铜起点的位置? 我可以将过孔从 SW 引脚覆铜向下放置到 BST 电容器多近?

    您对布局有其他意见吗?

    带有元件的顶层

    底层

    此致、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Deniel

    布局看起来不错。 只是可以调整 SW 平面 角度、因为这不会影响电流路径、并为 GND 平面留出更多位置。  对于启动电容器、我认为它很好、因为它是 。VIN 宽度也应该足够。

    在输出短路等特定工作条件下、iL 可能处于高电平并达到 ILIM、如果 Isat 较小、电感器将饱和、并且可能存在一些风险。 这就是我们通常建议选择 Isat>ILIM 的电感器的原因。 您可以检查系统运行和电感器的饱和曲线、然后做出决定。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI、您好!

    感谢您对更新布局的审查。 我们将根据您的建议更改 SW 引脚铜平面、并扩展顶层 GND 铜平面。 我们还将电感器更改为线控 XGL6060-822、与 降压 IC 的 ILIM 相比、它具有更高的饱和电流。

    谢谢。

    丹尼尔