This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:在7S 配置下不会读取电压

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371408/bq76930-no-voltage-read-with-a-7s-configuration

器件型号:BQ76930

工具与软件:

您好!  

我要将配置从10节更改为7节。  

10S 没有问题、所有单元都被读取、uC 和 bq 之间存在 I2C 通信。  

减少电池数量、遵循7S 配置的连接表、没有电压读取。  

对电路板应用的唯一更改 是 pdf "cells7S"中关于"平衡和检测"部分的以下更改。  

除了电池部分外、是否有其他变化?  

e2e.ti.com/.../cells7S.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    器件输入引脚上是否存在电压?

    是否设置了 XREADY 故障位?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。  

    是的、器件引脚上有电压。 因此如下:
    Vc1 = 3.9 (v1)
    VC2 = 3.9 (v2)
    VC3 = 3.9 (v3)
    Vc4 = 0
    Vc5 = 3.9 (v4)
    Vc5B = 3.9
    Vc5x = 3.9  
    Vc6 = 3.9 (v5)
    VC7 = 3.9 (v6)
    Vc8 = 0
    Vc9 = 0
    Vc10 = 3.8 (v7)

    关于 SYS_STAT 寄存器:  
    是的、xREADY 和 ov 都被设置。  

    此致、

    坎塞拉拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有更新。

     CAP2上的电压较低(在 bq 的引脚10和14之间)。
    在我进行测量时、我意外地使用3V3焊盘将 VC5X 短路了一段时间(引脚10)、CAP2上的电压变为+3V3、所有电芯在∼Ω 的右侧电压变为 Viibile。

    bq 上有什么东西需要改变吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    设置的 XREADY 位表示上部电芯组初始化失败。 CAP2为低电平使我认为 BAT 引脚可能未正确供电。 请注意、CAP2在正常运行中不应被反馈。

    如需有关如何清除 XREADY 位的建议、我建议阅读器件常见问题解答的问题1.12: https://www.ti.com/lit/ug/sluub41a/sluub41a.pdf

    此致、

    马克斯·韦博肯