This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:TPSM33625模块存在问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371795/tpsm33625-problem-with-tpsm33625-module

器件型号:TPSM33625

工具与软件:

您好!

刚从组件中推出的新卡片中的24V 到12V 的转换电路。
问题在于、由于某种原因、电路处于压降模式、这意味着 即使输入明显高于12V +压降、输出也会跟随输入(减去压降电压)。

FB 的分压器工作正常。 其值与输出电压成正比、并达到​​远高于1V 的值。

在 SW 引脚上有一个接近100%的 PWM、 这意味着薄的负脉冲、大多数情况下为1。

该电路与评估 板中的电路完全相同、只是在评估板中、它们将2个 SW 引脚短接。

附上了原理图和 PCB 上的相关区域。

您能否建议可能导致此类行为的原因、以及如何解决?

谢谢!

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    您是否能够在 SW 引脚上共享示波器捕获结果?  

    根据原理图和布局、请确保器件的 FB 引脚上的电压连接到 PCB 上。 我看不到反馈迹线在 PCB 上的路由到何处、您遇到的问题似乎 与反馈相关。 您是否在测试中看到的器件引脚上测量了特定反馈值?

    看起来输入滤波器没有任何阻尼。 通常、输入滤波器在滤波器电感之后需要一个阻尼电容器。 请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudge、

    输入 CM 和所有电容器的电感不足以进行阻尼、它是否会导致此类行为?

    周日、我将用示波器测量和拍照。

    谢谢!

    Eli。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    阻尼由滤波器的 ESR 完成、用于防止 滤波器导致降压转换器出现稳定性问题。  

    前馈电容也相当大。 您是否尝试过减小或移除该电容? 有时、Cff 值过大也会导致问题。  

    当您有测量值时、请在此处分享、我将回顾一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    移除  CFF 解决了问题、现在它可以根据需要产生12V 电压。

    谢谢你。