This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:测试 UCC28951

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352090/ucc28951-testing-the-ucc28951

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

尊敬的 Mike O'/团队:

我想开始测试组装在 PCB 上的控制器(UCC28951)。 我正在准备一个测试计划开始测试。 请提供导游。

我想在空载条件下启动、然后按照线性顺序缓慢提供负载电流。  

我的最大负载电流大约为80A。 最小值为2A。

TMIN 电阻:13k.  我是否应该进一步降低 Tmin 电阻值、或者这是正确的?

在数据表第7.3.9节(突发模式)中、显示了 如果控制器仍要求占空比小于 TMIN、则控制器会进入关断模式。  

我会对不同的运行模式感到困惑。 根据我的理解、当释放 SS/EN 引脚之后控制器启动时、应该在空载条件下调节输出电压。  

然后、假设我提供2A 的负载电流(这将是非常轻的负载条件)、

然后、假设我将负载电流增加到5A、它将进入 DCM 模式还是仍处于突发模式?

进一步增加(在本例中约为10A)负载电流的15%以下、这是巨大的、因为 FET 二极管会变热、它将保持在 DCM 模式下。 对吧?

负载电流超过15%时、控制器进入 CCM 模式。 我想了解我对操作的理解是否是电流的理解、以及在测试时可能需要做哪些调整/值变化? 请指南。

找到下面的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、我愿意分享原理图和 PCB 供您审阅。 请分享您的 TI 邮箱 ID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了保护隐私、我不会在公共 e2e 论坛上共享我的电子邮件地址。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    下面是我的邮件地址。

    请将其共享给邮件。 让我们继续这里的对话。

    Mohammed.khan2@ltts.com

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经一周了、Mike 没有任何回复。