This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:PSpice 模型

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372338/lm66100-pspice-model

器件型号:LM66100

工具与软件:

我能否获得此器件的解锁 PSpice 模型?  非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro:

    未加密模型如下所示:

    www.ti.com/.../slvmd40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,蒂莫西! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、我在将文件导入 Keysight ADS 时遇到了小问题。 请参阅警告消息:

    警告:由于与保留字发生冲突、已将"_n"附加到节点 y。
    警告:由于与保留字发生冲突、已将"_n"附加到节点 y。
    警告:由于与保留字发生冲突、已将"_n"附加到节点 y。
    警告:由于与保留字发生冲突、已将"_n"附加到节点 y。
    警告:由于与保留字发生冲突、已将"_n"附加到节点 y。
    警告:由于与保留字发生冲突、已将"_n"附加到节点 y。
    警告:由于与保留字发生冲突、已将"_n"附加到节点 y。
    警告:由于与保留字发生冲突、已将"_n"附加到节点 y。
    警告:由于与保留字发生冲突、已将"_n"附加到节点 y。
    警告:未找到参考电路"zx"。
    Spice 网络列表中找到的子电路:9
    写入 ADS 网络表的子电路数:9

    最大的问题似乎是缺少参考电路"zx"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型是为 Orcad PSPICE 创建的,因此我无法评论 Keysight 中的功能。 话虽如此、如果存在缺失的子电路、则可能会出现模型问题、我将会对跟踪器提出问题。

    如果需要-我可以发送免费 EVM 样片(这是评估器件的最佳方式)。 如果您有兴趣、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Timothy。 我能够在 Keysight ADS 中导入并运行我从 TI 网站下载的其他 PSPICE 网络表模型。 关注免费 EVM 样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了-您是否介意我通过与 MyTI 帐户关联的电子邮件与您联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请继续。