This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:如何通过仅向一个输入施加电压来使用

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370917/tps2116-how-to-use-by-applying-voltage-to-only-one-input

器件型号:TPS2116

工具与软件:

仅使用 VIN1或 VIN2中的一个并施加电压是否存在任何问题?

如果没有问题、您能否告诉我使用时的预防措施?

当一个客户为竞争对手测试电源多路复用器时、似乎仅对一侧供电时、控制终端出现了漏电流。

为此,他们担心可能会出现类似现象,因此要求予以确认。

控制逻辑(压摆率、状态输出、其他设置)是否可能会受到单侧电源的影响?

或者更改为 TPS212x 是更好吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    很抱歉耽误了时间。  

    首先、我们是不是要让一个 VIN 输入悬空? 在这种情况下、压摆率、状态、诊断等都不会受到影响。  

    他们看到的泄漏路径在哪里? 从 VOUT 到任何控制/数字引脚没有明确的泄漏路径。 问题是这样吗?

    此致、
    时间