This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:将其用于碱性电池监测

Guru**** 2579795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372233/bq27426-using-it-for-alkaline-cell-gauging

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQ35100

工具与软件:

尊敬的所有人

我正在设计一种可以通过锂离子电池或一组3x 系列 D 类碱性 电池组运行的系统

化学开关通过对 PCB (某些部件未安装用于碱性电池供电)进行版本更改而实现、因此 不需要自动检测化学成分

我在这里的问题是 、我是否可以使用 BQ27426测量碱性电池组。 是否有一些化学文件可上传至芯片并使其了解碱性电池?

或者我应该依靠电压寄存器来知道电池 SOC 吗?

对这种情况有什么建议吗?

提前感谢

伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    BQ27426是单节锂离子电池电量监测计、经过预编程、仅支持3种化学配置文件。 该测量仪表不支持碱性电池。

    除了为锂离子电池预编程的(3,230,1202和3142)外、无法对自定义配置文件进行编程。 您可以使用 GPCCHEM 工具来检查锂离子电池是否与电量监测计支持的化学配置文件之一匹配。

    此致、

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhart:

    除了化学成分之外、使用 BQ27426是否可以读取至少碱性电池电压? 我的问题是可能具有新电池组的电压(大约5V)

    此致

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    该电量监测计不适用于碱性电池、因为电池的化学成分未针对其进行预配置。 您可以使用 BQ35100等原电池电量监测计。 虽然该电量监测计主要支持锂亚硫酰氯或锂二氧化锰电池、但如果将电量监测计配置为在库仑累积模式下工作、则仍然可以使用碱性电池。

    此致、

    西达尔特