This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:一些问题

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370876/tps7b69-q1-some-questions

器件型号:TPS7B69-Q1

工具与软件:

大家好、

从数据表可知、当 Vin 斜升至输出开启时、最小输入值为3.65V、但从 BYD 测试中、我们可以看到当 VIN 斜升至1.6V 时将有输出、您能在 EVM 上检查一下吗? 谢谢!

升 VI、直到输出打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请帮助回答这个问题、谢谢!

    3.65V 的含义是什么? 似乎在数据表中、我们可以确保在升高 Vi 时没有输出、这与另一项声明以及数据表中的内容相矛盾。

    Br

    加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    关于您的顾虑、我只有几个问题。  

    1) 1)显示、您从1V 开始、然后斜升1.65V、最终形成一个输出。 为什么要以1V 的电压启动输入?

    我提出问题、因为我认为允许器件在1V 进行"软启动"可能是导致斜坡值存在差异的原因。

    通常、我们往往会在0V 开始我们的测试、并持续升高输入电压。

    2) 2)为何在1V 经过一段时间后升高输入?

    此致、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    感谢您的答复。

    通常我们倾向于在0V 时开始测试,并始终提高输入电压。

    请参阅所附的图、BYD 也从0V 进行了测试、发现当输入达到1.6V 而不是3.65V 时、将有输出。 您能在今天提供反馈吗? BYD 正在推动我们前进、谢谢!

    • 请帮助测试 EVM、并在获得输出时检查最小输入电压是多少。
    • 请检查3.65V 的指定测试条件是什么? 从0V 斜升? VI 斜升速度是多少?
    • 根据数据表、我们没有具体的最小 UVLO、只有最大 UVLO 3V、对吗?

    Br

    加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jorge。

    您可以帮助提供反馈吗? BYD 正在推动我们前进。 谢谢。

    Br

    加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    因此根据数据表、所列出的测量值可以保证器件正常工作。 例如、3.65V 测量显示、一旦输入达到3.65V、器件将保持开启并按预期运行。 3V 测量是指当器件已经打开并且您决定为其断电时、器件将保持开启状态、直至达到3V。  

    1.65V 处的纹波就是 LDO 上电、但直到 V_IN 为3.65V 时才会输出所需的输出。  

    此致、

    豪尔赫