This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40345:Vref/SS 引脚未按预期运行

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372423/tps40345-vref-ss-pin-not-operating-as-expected

器件型号:TPS40345

工具与软件:

您好!

在我的设计中,我使用 TPS40345DRCR 在电源轨上输出电源。 我需要有时调整(降低) VREF 来调整输出设定点:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40345.pdf?ts = 1717945785633&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS40345%252Fpart-details%252FTPS40345DRCR

根据数据表、当 SS 引脚低于600mV 内部基准时、内部运算放大器使用 SS 引脚的电压作为基准(第10页底部):

偏移为800mV、因此与基准相比、SS 引脚上的1.4V 等于1.4-800 = 600mV。 因此、(缓慢地)将此引脚拉至1.4V 以下、我希望在转换器达到稳定状态后降低基准电压(以及输出)。  

不过、在使转换器达到稳定状态、然后开始将该引脚拉至1.4V 以下后、没有发生任何情况。 转换器保持运行、就像仍在使用原始基准一样。 我将该引脚拉至低于1V、但没有效果。 我仍然可以通过将其拉低来关闭器件。 我缺少什么?

谢谢

杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:  

    我不确定我在遵循您尝试做什么、在启动期间使用软启动来调整启动时间。  

    输出电压可以使用 FB 引脚调整、如下所示。

    谢谢!  

    Tahar