This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:如何将 D+/D-与充电器配合使用?

Guru**** 2797205 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372287/bq25792-how-to-use-d-d--with-chargers

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

您好!  

我一直使用 BQ25792创建我的项目。

我想给负载提供一个智能充电器。 正如您在图中看到的、我已经规划了我的系统。

我的问题是:

1.如果我把5V/1A 的充电器放在 USB-C 插头里、BQ25792会通过 D+/D-引脚来重新研发这款充电器吗? D+/D-引脚与充电器进行通信?  

2.如何在没有 CC1/CC2引脚的情况下使用 USB PD? 我应该把 CC1和 D+、CC2和 D-组合成这样的组合吗?


此致、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我建议使用 BQ25798。 BQ25798是较新的器件、与 BQ25792引脚对引脚兼容。

    如果您将 USB PD 与 BQ25798搭配使用、您需要 PD 在系统中使用 USB 控制器。 下面是一个简单的方框图:

     

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢你的帮助。

    卢卡斯。