This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:LMR51450FNDRRR 设计无法正确启动。 不适用于我当前的设计

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368981/lmr51450-lmr51450fndrrr-design-does-not-start-up-correctly-doesn-t-work-in-my-current-design

器件型号:LMR51450

工具与软件:

下图显示了我所做的设计。 当我以24VDC (电流限制设置为1A)提供输入电压时、会触发电流限制器、电压会降至~1V。 因此稳压器绝不会启动。 是否有任何明显的错误会导致这个问题? 我检查过电路、没有短路或元件放置的方式有误。 我已隔离此电路、因此在接通输入电压时没有连接负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了。 尽管图中显示了什么、使能引脚还是连接到24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    输出电容看起来有点低。 您拥有的全部电容是10nF 吗?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    我没有从你那里听到任何消息。 我将关闭该主题。 请随时回复、再次打开。

    谢谢。
    安德鲁