This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:OP 温度

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372553/tlv431-op-temperature

器件型号:TLV431

工具与软件:

大家好、

 ~在光伏逆变器项目中推广 TLV431、PW-TL431AIL3T SOT32-3的工作环境温度是-40 ̊ C 85℃、客户需要在85℃ 做温度压力测试、所以他们比较关心温度规格。 您对此有何评论吗? 温度规格是否符合要求?

Br

京国市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!

    我们保证数据表规格适用于整个额定温度范围。 如果客户有问题、他们可以使用-40至125C 温度范围的 Q 级器件。

    TL431AQDBZR 与 TL431AIL3T 引脚对引脚 、并具有相同的2.495V Vref 电压。 如果需要1.24V Vref、则 TLVH432AQDBZR 是一个具有1.24V Vref 的引脚对引脚输出、如 TLV431。

    谢谢。

    沃尔特