This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:TPS3808-TPS3804 EP 可编程延迟监控电路

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372351/tps3808g01dbvevm-tps3808-ep-programmable-delay-supervisory-circuit

器件型号:TPS3808G01DBVEVM
主题中讨论的其他器件:TPS3808-TPS3804 EP

工具与软件:

问题1

对于 Onsemi Pn# NCV308SN500T1G、德州仪器建议的替代器件型号是什么?

问题2

TPS3808G01MDBVTEP 用于监测用户定义的阈值电压。
TPS3808G33MDBVREP 用于监测3.3阈值电压。

您能否提供有关 TPS3808-TPS380e EP 订购列表中列出的 Pn# V62/08607-01XE、V62/08607-09XE 规格和应用的信息?

问题3

绝对最大 RESET 引脚电流为5mA、但建议的最大 RESET 引脚灌电流是多少

问题4

如果开漏 RESET 线路上的电压为5V、则建议 RESET 线路使用多大的上拉电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Souleil:

    我知道您对 EP 器件的详细信息、EP 是您的应用所必需的增强型产品吗? AECQ100等级器件是否可以正常工作?

    问题1

    对于 Onsemi Pn# NCV308SN500T1G、德州仪器建议的替代器件型号是什么?

    对于 NCV308SN500T1G 的直接替代产品、我们具有  TPS3808EG50DBVRQ1

    问题2

    TPS3808G01MDBVTEP 用于监测用户定义的阈值电压。
    TPS3808G33MDBVREP 用于监测3.3阈值电压。

    您能否提供有关 TPS3808-TPS380e EP 订购列表中列出的 Pn# V62/08607-01XE、V62/08607-09XE 规格和应用的信息?

    这些器件仅为 已发布的 PN。 因此、规格和应用与通用 PN 对应器件相同。

    问题3

    绝对最大 RESET 引脚电流为5mA、但建议的最大 RESET 引脚灌电流是多少

    RESET 置位时输出 FET 可以灌入的最大电流为5mA、这是绝对最大值以及此器件的建议最大值。  

    问题4

    如果开漏 RESET 线路上的电压为5V、则建议 RESET 线路使用多大的上拉电阻值?

    我们通常建议使用10k Ω 的上拉电阻器。

    杰西