This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:"68"数据闪存条目的类未记录

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372300/bq27427-the-68-class-of-data-flash-entries-is-undocumented

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

人员:

我们将推出一种使用 BQ27427 电池电量计。

查看 bqStudio 生成的.gm.fs 文件时、该文件会将大量 Class 和子类变量加载到器件的数据闪存中。 查看 SLUUCD5 (BQ27427技术参考手册 (自2023年1月起),我可以找到除两组之外的所有记录值:

  • 数据类 0x44.00 = 68.0 似乎未记录。 生成的.gm.fs 文件正在将以下数据加载到该区域:

    0x64、0x78、0x0F、0x9F、0x23、 0x00、0x00、0x14、
    0x04、0x00、0x09、0x04、0x27、 0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、

    因此、正在加载至少13或14个有效字节。

    这是什么数据类、它的成员值是什么?

  • 数据类 0x69.00 = 105.00 记录为仅包含一个值:"CC Cal Temp"。 但实际上、.csv 文件包含四个值:"CC Offset"、"CC Cal Temp"、"CC Gain"和"CC Delta"

    是否应记录附加的数据值?

    (这些值都不会出现在我的.gm.fs 文件中。)

此外、文档中还有一个次要 NIT:在 SLUUCD5中记录了所有这些值的表7-2中、109类出现在104类之前的表中(即、它无序):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些是电量监测计使用的私有参数、因此没有记录这些参数。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是测量仪表使用的私有参数,这就是为什么它们没有被记录。  

    这可能就是文档应该说明的内容。 完全省略类会使它在文档中看起来像是错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。  

    此致、  

    Jonny.