This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:什么是通过 SYS 引脚放电峰值电流?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370839/bq25606-what-is-discharging-peak-current-through-sys-pin

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25638

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 BQ25606用于他们的新项目。

一个问题是、它们需要通过 SYS 引脚的3A 连续电流和10A 峰值电流(大约1MHz 频率)。

我发现 I_BATOP (持续放电流)为6A。 这6A 是从电池到 SYS 引脚的连续电流、有什么问题吗?

数据表中找不到关于峰值电流的信息。 您能指导我10A、1MHz 峰值电流有问题吗?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    从 BAT 到 SYS、我们可以支持连续3A 放电、但在1 MHz 不能支持10A 放电。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    那么、通过 BQ25606的 SYS 引脚的最大放电脉冲电流是多少?

    2.另一个充电器的 IC 有最大的放电脉冲电流是什么?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    1.不幸的是,我们没有具体说明。

    2. BQ2562x 的 IBAT_PK 在100us 内高达12A、6A 持续电流、6A 持续电流50ms (高达10A);而 BQ25638的 IBAT_PK 在100us 内高达9A、7A 持续电流、7A 持续电流50ms (高达9A)。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔