This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:使用 TPS23881测量功耗

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371209/tps23881-measure-power-consumption-with-tps23881

器件型号:TPS23881

工具与软件:

我需要确定是每次微控制器启动时都需要加载 TPS23881上的 SRAM、还是只需要初始化一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    SRAM 是易失性存储器、因此 PSE 每次断电时都需要加载 SRAM。 这应该与 MCU 复位无关、但是如果您的 MCU 和 PSE 来自同一电源、那么您每次都需要加载。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布兰登,你好!

    使用4线对单一特征 PD 设置时、我在配置和读取 TPS23881的端口5和6时需要帮助。

    1.配置:如何配置 TPS23881端口以使用4线对单一特征 PD?
    2.读数:我应该如何在此设置中执行读数?
    在演示代码中、针对每个端口单独执行读数。 然而、对于使用 TPS23881两个端口的4线对单一特征设置、应如何进行读数?

    此致、

    M·赫塞斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    1.对于4线对单交 AP 的配置、TPS23881应设置为4线对配置、并将 PSE 的两个通道正确连接到端口、以支持4线对端口。 有关这些通道的连接、请参阅以下原理图。  

    此外、您的端口功率分配(寄存器29h)需要反映您对端口的功率支持。  

    2.我建议遵循 TI.com 上提供的 TPS23881参考代码来处理检测和分类,然而您的控制环路应该保持不变,您只需要为4线对连接的端口添加"IF 条件",即可读取检测和分类结果并相应地为后续通道供电。  

    此致、

    布兰登