This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG3524:共模范围之外的误差放大器输入

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SG3524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360537/sg3524-error-amp-input-outside-of-common-mode-range

零件号:SG3524

您好!

我们已经发送了一个 SG3524基于,光隔离式 PushPull 工作。

它的24vin 和24vout 以及160W

在共发射极连接中、光耦合器连接到 COMP 引脚。 误差放大器+输入连接 到2v5分频器基准 (从 Vref 分频)

但误差放大器的"-"输入被接地...但是 SG3524数据表指出 GND 超出了内部误差放大器的共模范围。

因此、我预计这是一个错误?...您同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能说明数据表中 GND 在共模之外的什么地方吗?

    另外、请提供您的电路来显示连接-电路图纸的描述比文字和准确性要好得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设问题已解决、并且长时间没有通信、因此没有进一步的操作、我将关闭此线程。