This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842A:输出负载调整率不佳

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360495/uc2842a-output-load-adjustment-rate-bad

器件型号:UC2842A

原理图如下所示。

设计要求:85-265VAC 输入和12V 2A 输出。

当前、在测试过程中、我们发现输出负载调整率相对较差、在240mA 时输出降低。 您能否建议这是否是设计问题及其原因? 期待您的回复。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Vout 在240mA 下降低时、请提供 Q1的 COMP、CS、VDS 的波形以帮助理解。

    您是否测量波特图以检查相位裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长时间没有通信、我将关闭此主题并假设问题已解决。