This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:占空比为100%的降压转换器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372397/ucc21220-step-down-converter-with-duty-cycle-100

器件型号:UCC21220

工具与软件:

您好!

我需要 占空比为100%、输入电压高达100V 的降压转换器

能够连接外部 MOSFET 以处理几十安培的电流

我指出的数量(UCC21220)不适用于我的申请、我只是无法正确填写申请。

谢谢。

莱昂尼德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonid:

    感谢您关注我们的产品!

    以下是用于外部 FET 的交流/直流和直流/直流控制器概述链接: https://www.ti.com/power-management/acdc-dcdc-controllers/overview.html 

    您可以按类别浏览、找到最符合您需求的产品。

    如果您有任何与我们的隔离式栅极驱动器产品系列相关的问题、欢迎在下方提出。

    此致、

    广木市