Other Parts Discussed in Thread: UCC5390, UCC23511-Q1, UCC23511, UCC23513EVM-014, UCC23513, UCC23525, UCC5350
主题中讨论的其他器件: UCC23511、 UCC23513EVM-014、 UCC23513、 UCC23525、UCC5390、 UCC5350
工具与软件:
您好!
我使用 UCC23511-Q1栅极驱动器设计了一个电路板。 8kHz (20%占空比)时的输入为+5V 脉冲。 输出隔离电压电源为+17.5V VCC 和-5.6V VEE (额定电流为1.25A)。 输出 Vout 正在驱动一个非常高的功率(1.7KV 和800A) IGBT (CM800DZ-34H -三菱电机)。 最终应用在 IGBT 的发射极处将具有-800 VDC、该直流电以8kHz (20%d.c.)的频率作为脉冲传递给 IGBT 的集电极。
我在实验室工作台上运行该测试、但我没有使用-800VDC、而是使用为 IGBT 发射极提供的-28VDC。 请记住、驱动器的输入脉冲(UCC23511)具有15ns 的上升时间、但测得的该驱动器输出(Vout)的上升时间为640ns!!! 数据表指出最大 Vout 上升时间为28ns。 公平地说、如果我断开 IGBT、驱动器输出上升时间会降至80ns、这仍然很慢。 我还注意到、当我将 IGBT 的栅极连接到驱动器输出时、驱动器输出(Vout)在40ns 内从0V 上升到5V、但随后从5V 上升到15V、上升时间花费了600ns!!
我为具有更高驱动电流的类似驱动器(UCC23513EVM-014)购买了评估板、但我得到的结果几乎相同。 因此、我的 PCB 布局不能是这样。 然后、我使用独立的大工作台电源来生成+17.5Vdc 和-5.6Vdc、但仍然得到了相同的结果。
请告诉我如何加快栅极驱动器输出(Vout)的上升时间? 我需要上升时间快于28ns (数据表最大规格)...
谢谢。
-萨德