This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:将 LM76003用于12S LIHV 电池

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372409/lm76003-using-lm76003-for-12s-lihv-battery

器件型号:LM76003

工具与软件:

大家好、我们正在计划按照以下规格为 UAV 制造电池消除电路:

输入电压范围3S-12S 锂离子高压电池

输出电压:5.2V (强制)、7.5V (可选)、9V (可选)、12V (可选、当输入至少为4S 时)、最大为3A。  

为了实现小解决方案尺寸、我们选择了具有同步转换器。 由于最终用途是在具有大电流 BLDC (所有电机加在一起为40-120A 连续电流)的无人机中使用、转换器可能会出现一些输入电压瞬变。 是否建议仍将 LM76003用于相同的用途? 或者应该使用具有更高 Vin 引脚 AMR 的器件(同步/非同步)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、LM76003应该没有问题、但最好进行研究并查看系统中会出现多高的 VIN 瞬态。 如果需要使用非同步器件来处理较高的电压瞬变、 LM5012LM5013 是合适的选择、其 VIN 额定输入为100V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkrushna:

    很高兴为您提供帮助。 祝你好运!