This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:Sch 审核

Guru**** 2386260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372540/tps62420-sch-review

器件型号:TPS62420

工具与软件:

大家好、

我的客户在其太阳能系统中选择了 TPS62420。 您可以帮助查看 SCH 吗? 如有任何建议,请现在让我发言。

Br

京国市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    我查看了原理图、以下是我的评论:

    • 转换器1的分压器可以使用较高的电阻值来实现、以便在需要时最大限度地降低工作电流。 根据 数据表中的第9.1.1.1节 、建议将范围从180 kΩ 扩展到360 kΩ。
    • 如果需要、可以使用更高的电阻值来设计转换器2的分压器、以尽可能降低工作电流。 ~、R3、R5和 R6的总和不应超过 MΩ 1k Ω。
    • 建议 C10为33pF。
    • 如需使用2.2-μH 电感器、建议使用22-μF 输出电容器。 (该器件经过优化、可与2.2 μH 至4.7 μH 的电感器和10 μF 至22 μF 的输出电容器配合使用。)

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。