This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370955/ucc28063-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC28070

工具与软件:

您好!

我已根据您的参考设计对一个 PFC 电路进行了仿真、但在仿真给定原理图时、GDB 和 GDA 中没有脉冲。

我认为该 IC 模型不能正常工作、请为这一问题提供解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:  

    TI.com (https://www.ti.com/lit/zip/slum207)上提供的 UCC28063 PSpice 仿真模型过去已经发挥作用。 我无法验证它、因为我的 PSpice 安装已损坏、我需要在有机会时重新加载它。  

    您发布的示意图中的部分未显示足够的模型来诊断任何故障原因。

     我建议下载"stock" TI.com 模型、并在不进行修改的情况下运行它、以验证您的仿真器。  
    然后、您可以逐步对其副本进行修改、并在过程中测试每项更改。  
    避免一次进行所有更改、这样您就可以确定哪些更改可能会导致问题。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试过您发送的仿真模型、但使用该模型也没有任何变化  

    无栅极脉冲、IC 未工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:  

    我能够在今天上午重新加载最新版本的 PSpice for TI、并在 SLUM207中成功运行 UCC28063仿真模型。

    如您在我的屏幕片段中所见、有 GDA 和 GDB 脉冲。  我没有广泛地运行它,只是足以证明"股票"模式基本工作.  

    您的仿真器文件或安装可能有问题。  
    我建议完全卸载现有的  PSpice for TI (包括快捷方式)、并从 TI.com 下载全新的安装程序。
    根据我今天早上的经验、卸载大约需要1/2小时、并且需要重新启动才能完成。  
    然后再花30~60分钟获取并安装新程序。  在安装新版本之前、请不要忘记重新启动。  

    成功运行 SLUM207 (未修改)后、就可以开始逐步修改和测试副本、以符合您的设计目标、正如 我之前建议的那样。  

    祝你好运。  
    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了新下载的软件、尽管没有门信号、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能与我分享一下 UCC28070的 SPICE 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:  

    这是 SLUM207文件的原理图在我的屏幕上的外观:  

    您的原理图完全不同、我不知道它可能有什么问题。  
    我再次建议、在对电路进行任何更改之前、首先运行 SLUM207而不进行任何修改、以验证您的"PSpice for TI"仿真器是否可以正常工作。  如果您的仿真器不起作用、则没有必要尝试调试原理图。

    有关 UCC28070的 PSpice 模型、请访问: https://www.ti.com/product/UCC28070#design-development

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    打开 SLUM207文件时、显示一个错误、我在此处附加了该错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:  

    该消息不是错误消息、而是指示库已更新的信息消息。  

    只需单击"确定"、即可清除。  

    此致、
    乌尔里希