This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:设置不提供充电电流

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368881/bq24616-set-charge-current-is-not-being-delivered

器件型号:BQ24616

工具与软件:

您好!

提前感谢、

我们已经在之前的项目中使用了 BQ24616、在该项目中一切都正常运作。 我们在新项目中也使用相同的设计。 但在这里、电池没有使用设定的 充电电流进行充电。 除了工作正常之外、其他一切都很好。 充电电流设置为750mA、但提供的电流在-340 mA 范围内。 我附上了计算值和原理图 供您参考。

有人能建议我一个解决方案或告诉我去哪里检查什么。

此致、

Saiprakash.C.J

e2e.ti.com/.../8475.schematics.pdfe2e.ti.com/.../BQ24616.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saiprakash:

    测量的蓄电池电压是多少?

    VFB 引脚上的测量电压是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的答复。

    电池电压当前为16V。

    并且 VFB 上的电压为2V。

    R22和 R24的值为680K 和100K。

    此致、

    Saipraklash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai、

    编程的充电电压为12.3V、但电池电压大约为16V?

    您是否已尝试将蓄电池放电至低于11伏并为蓄电池充电?

    较低的电池电压下的充电电流是多少?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    原因是、我们已经让 bq24616在16.3V 电压下工作的另一个项目上、因为它在那里工作、所以我们尝试对它进行基准测试。 因此、在比较信号时、充电电压也降至16.3。

    将在较低电压下进行检查并告知您。

    此致、

    Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    为了您的信息、

    1) 1)我尝试在工作电路板上探测 VFB 引脚、不工作电路板上我看到 VFB 信号有一条平坦的线、在不工作电路板上有600kHz 的噪声、我已经附上了一个图像供您参考。 你认为这会影响我的充电电流吗?

    2) 2)我尝试用万用表测量电流检测电阻器 R10上 的电压、在工作板上显示250mV、在非工作板上、同一电池上显示500mV。  

    3)在非工作板中,我设置的充电电流将被削减一半,例如,如果我设置的750mA 只有300 -350mA 被传送。 因此、仅当我设置1.5A 时、它才提供700 -750mA。

    此致、

    Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai、

    两个板在原理图方面是否有差异?

    您是否能够确认 R10是10mohms?

    此致、

    Christian、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    由于原理图是复制的、因此没有任何差异。

    是的、R10为10mohms。

    此致、

    Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sai、

    yes r10 is 10mohms.

    您测量到10欧姆吗? 您是否尝试过更换此传感电阻器?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    大家好!

    很抱歉这么晚才回复、

    是的、我也尝试从工作板更换。

    没有任何变化。

    此致、

    Saiprakash.C.J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克里斯蒂安:

     问题得到了解决、从电感器 L3到 R10和 R10到 J2的 R10感应电阻跟踪非常细(0.5mm)、我有一个外部导线连接器连接到它、问题得到解决。

    这是一个布局问题。

    此致、

    Saiprakash.C.J