This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:输出电压高于输入电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371715/tps7a91-output-voltage-higher-than-input-voltage

器件型号:TPS7A91
主题中讨论的其他器件: TPS6521905

工具与软件:

你好。

在我们的电路板上、我们面临启动时输出电压高于 TPS7A91输入电压的情况。 这仅在启动时发生。 是否有可能输出电压在输入端被转换,即 Vout = Vin?

我们拥有的链是 TPS6521905生成2.1V -> TPS7A91下降到1v8 ->负载、但是始终无法检测到输入2V1、因为在 TPS6521905的输出引脚上检测到残余电压。

TPS7A91的使能引脚链接到输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ante、您好!

    Unknown 说:
    ]输出电压是否可以在输入端转换,换句话说,Vout = Vin?

    可以。 这个器件没有反向电流保护电路、所以如果 VOUT 超过 VIN 大约一个二极管电压(更像是300mV ~ 400mV)、导通器件的体二极管导通、并且输入将开始收集电荷、直到差分电压太小以至于体二极管无法导通。

    我们现有的链是 TPS6521905生成2.1V -> TPS7A91降至1v8 ->负载,但由于在 TPS6521905的输出引脚上检测到残余电压,因此永远无法检测到输入2V1。

    对此、我的理解是您认为2V1由通过 TPS7A91的反向电流充电。 是这样吗?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    正确、

    2V1 (位于 LDO 输入端的 PMIC 输出)感测残余电压( 我们测得其值为0.4V)。 由于有 RV、因此它不想启动序列。

    关于如何降低输入电压、蓝线等的任何建议。 其他引脚兼容的器件也可供选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ante、您好!

    如果可以更改布局、TPS7A91输入端的二极管会防止 PMIC 输出端出现残余电压。 较大的(电阻内)泄放电阻器可能有助于释放剩余电荷、具体取决于通过器件泄漏的电流大小。 我猜可能不是很多。 除此之外、此器件没有任何 P2P 设备、因此选择不多。  

    当输入为0.4V 时、TPS7A91的输出电压是多少?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    幸运的是、我们在 PMIC 和 LDO 之间的输入端具有铁氧体磁珠、因此我们可以放置一个二极管。 对器件型号有什么建议吗? FB 器件尺寸为0603。 很遗憾、此时无法进行布局更改。

    输出电压为1伏(当输入为0.4V 时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ante、您好!

    如果体二极管上的电压为0.6V、则泄漏的电流可能比预期的要多。 无论哪种方法、二极管都应阻止 PMIC 输出看到它。  

    我忘记了在您的应用中、LDO 的余量有点小。 正常运行期间 TPS7A91上的负载是多少? 当然、您需要低 Vf 肖特基二极管、具体取决于您的回旋余地。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们有一个定义在1.8V 和220 -250 mA 的定制 ASIC。 思路是将2V1增加到2.5V、以补偿齐纳二极管。

    我们尝试了大约1kΩ 的泄放电阻器、但电压仍然设置为0.4V 和1.0V。 我想我们将尝试使用较低的电阻器、然后使用齐纳二极管。

    谢谢!

    安特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ante、您好!

    我迷路了。 齐纳二极管连接在哪里?  

    您知道1V 来自哪里吗? 它是来自某个上拉轨还是类似的东西? 我想知道一开始是否可以减少漏电量。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *肖特基二极管抱歉

    我们将在 PMIC 和 LDO 输入之间连接它。  

    我不确定是否有可能减少漏电。 上次我与我们的 CMOS 部门沟通时、问题可能与芯片内的一些 ESD 结构有关、可能会泄漏到1v8电源轨上。 我的冲头是、由于我们将泄放电阻器从1kΩ 降低到100Ω、电压没有发生变化(仍然是1V)、因此电阻器的想法是不够的。

    在之前的测试中、我们使用了 adp1755acpz-r7、初始解决方案运行良好、但是、当我们更改为 TPS7A9时、问题开始出现。 我认为 ADP 具有某种形式的保护电路、而这个 TPS7A 则没有。

    谢谢、

    安特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ante、您好!

    明白了。 我快速看了一下  adp1755acpz-r7产品说明书、它具有反向电流保护功能。 有趣的是、它似乎是一种检测类型的电路、我认为这种电路需要电源才能正常工作、但很显然、这种电路是针对没有电源的情况工作的。  

    不管怎样、希望二极管对问题有所帮助。 还有其他需要我帮忙的地方吗?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nick、

    二极管会修补该问题、不过现在架构的功耗比我们想要的要高一些。 我们将在未来的迭代中修复该问题。  

    此致、

    安特