This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:具有轻负载的应用

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372141/tps65131-q1-application-with-a-light-load

器件型号:TPS65131-Q1

工具与软件:

我想从5V 创建-2.5V。 20mA 的输出电流就足够了。
如果电流消耗很小、那么在计算标准电感值时、结果会得出非常大的值130uH。

可以使用4.7uH 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haruyasu、

    可以使用4.7uH。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的快速响应。 这是一个解脱。 解决了。