This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:UVLO 为低电平时的 VOUT

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372257/lm5157-vout-when-uvlo-is-low

器件型号:LM5157

工具与软件:

您好!

在非反激式拓扑上、禁用芯片时的 VOUT 值是多少(UVLO = LOW)? 假设没有 Vdiode 损耗。 一些升压转换器完全忽略 Vin、只是将其传递到 Vout、但某些升压转换器会打开 SW 上的栅极、从而使 Vout = 0V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takeshi:

    感谢您的联系。

    在升压拓扑中、如果不采用控制器、输入电压(减去二极管压降)将位于输出侧。 这是因为通过二极管存在直接连接。 (或同步升压模式下的高侧 MOSFET 体二极管)。

    仅当控制器具有额外的禁用开关时、输出端才可能具有0V 电压。 Lm5157没有隔离开关。

    此致、

    莫里茨